结果:找到"机械加工 钣金 丝印 机械设计",相关内容1000条
  • 钣金设计20年设计经验总结,实打实的干货,不看就亏大了!
  • 一、明确标识毛边方向钣金在下料及冲孔时会有R角及毛边的产生。尤其在量产一个阶段模具有所磨损之后,毛边会更为严重,甚至会割伤手指头。因此在出图制作模具时,就必须依功能,明确标示出毛边方向。二、孔间距及散热孔设计1、两个相邻的孔,孔边到另一孔边的最短距离,最好不得小于料厚的1.5倍,否则母模容易崩裂而使生产线断线。断线、修模等都是造成本增加获利降低的元凶。若情非得已一定要小于料厚的1.5倍,则必须运用跳格方式。2、模具制作上以圆孔最坚固好制造维修,唯开孔率较低。3、以正方形孔开孔率最高,但因是90度角,角边容易磨损崩塌,造成要修模而停线。而六角形的Honeycomb其大于90度的120度角比正方...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-16 14:12:00
  • 钣金产品设计及工艺设计
  • 在钣金产品设计及工艺设计中,钣金是一种针对金属薄板的一种综合冷加工工艺,广泛应用于机械设备的研发制造,涉及产品众多。包括自助终端、机柜、机箱、机房、配电柜、CNC机床等。对于钣金产品设计而言,设计师能否在设计中熟练运用钣金工艺,直接关系到产品生产制造的难易程度乃至成败。钣金工艺是一个复杂的过程,涉及多方面的内容,包括钣金构建方式、钣金冲孔及切口的设计、凹槽及冲孔、造型的印贴、模具和冲孔、折弯等。钣金材质能否科学合理地运用于产品的生产制造,钣金工艺的熟练程度起到很大的作用。钣金工艺熟练度越高,越容易实现产品的生产制造。在钣金产品设计中,设计师需要对产品的材质及其所适用的处理工艺进行深入的了解,...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 艺 产品 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-15 11:19:00
  • 钣金厂丝印设计注意事项
  • 1)面板丝印字体的颜色丝印颜色应选择规定的几种颜色,同一零件上,要尽量减少丝印的颜色,而且丝印颜色尽量统一。2)丝印距障碍物的最小距离当丝印字符周围有其它突起物时,突起物的高度不得大于1mm,否则丝印字符与突起物之间要保留一定的距离。要求丝印字符与障碍物的距离一般大于20mm,可用普通的丝印框完成丝印,当空间位置限制,可以采用较小的铝合金丝印框,丝印字符与障碍物的距离至少大于12mm,这种情况丝印稍微困难,只有结构特别需要时,才按照这个尺寸设计,如图。当上述要求不能满足时,使用不干胶标。3)避免在光亮的表面设计丝印避免在光亮的表面(如电镀装饰铬、光亮镍、光亮阳极氧化和导电氧化层)设计丝印,在...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-08 09:47:00
  • 风扇罩上的开口造型是随便设计的吗?
  • 电机风扇罩(当然这里也可以拓展到其它转动风叶的罩壳)上开孔的设计如下图所示,可谓五花八门。实际中大家看到的可能种类更多,那罩壳上面的开孔形状、尺寸是可以随便设计的吗?答案肯定是不可以了,其中最为重要的一点就是要满足安全性要求。毕竟它是用来罩住旋转性的物体(扇叶),开孔的大小要能保证人的手指穿过开孔时不能触及到旋转物体。如我们国家的标准GB/T4942.1旋转电机整体结构的防护等级(等效IEC60034-5)就明确规定了风扇防护罩的金属试指试验的要求。风扇罩安装好之后,用如下图所示的金属试指,以不大于10N的力插入开孔,各个位置应能和旋转部件保持安全距离。即便是家用的电风扇,国家也有类似的规定...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-05 09:59:00
  • 折弯出这些形状,是怎样实现的?
  • 折弯是一种钣金加工方式,各种形状经过几刀就会折弯出想要的形状,十分神奇,今天咱们分享一些折弯的基础知识。数控折弯工艺折弯机的主要参数是:压力,工作台长。1.折弯刀的主要类型如下图(1):图(1)2.各种刀具的主要应用折弯类型。(1)直刀:一般优先用于只折一道弯并不用考虑避位的弯折,见图(2)图(2)但如果出现以下等情况就需要考虑避位,见图(3)由图(3)看到,折弯明显干涉,此时就要考虑用另外类型的折弯刀来折弯。图(3)左侧的情况可视情况优先选用小弯刀来避位,见图(4)图(4)而图(3)右侧的情况就要选用尖刀来避位了,但同时也要注意,由于尖刀的头很尖,所以它的强度比较差,所以它不能用于厚板的折...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 折弯 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-29 15:00:00
  • 抽芽破裂及偏差原因及改善对策
  • 抽芽破裂及偏差原因:1、抽芽冲头预冲刃口断掉2、凸凹模偏位(一次性抽芽)3、凸模与凹模间隙过小(预冲孔抽芽)4、预冲孔毛边过大或冲头断掉,孔未冲出5、凸模破裂(抽芽冲头工作部位崩缺)抽芽破裂及偏差改善对策:1、更换抽芽冲头2、调整凸凹模位置3、将凸凹模间隙调整至适中4、更换预冲冲头5、更换抽芽冲头
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 抽芽 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-28 16:52:00
  • 抽芽高度不够是什么原因造成的?
  • 抽芽高度不够原因:1、预冲孔孔径太大2、抽芽冲头工作部位进入凹模深度不够3、抽芽了冲头直径太小,与凹模间隙太大(或凹模直径太大)4、预冲孔之材料到抽芽工站时错位,以致抽芽后一边高一边低改善对策:1、将预冲孔修改至适当之直径(如果预冲孔太小,导致抽芽后偏高)2、加长抽芽冲头工作长度3、将抽芽冲头修改至所需要的直径,凹模也一样4、调整抽芽或预冲孔两个工站的定位,视抽芽孔的位置来调整
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 抽芽 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-28 16:51:00
  • “小白”入行指南:你离成为一名优秀的机械设计师还有多远?
  • 优化设计需要综合地考虑许多要求,一般有:最好工作性能、最低的制造成本、最小尺寸和重量、使用中最可靠性、最低消耗和最少环境污染。那么,如何成为一名优秀的机械设计师?应该储备哪些知识?“小白”入行指南:你离成为一名优秀的机械设计师还有多远?一、如何成为一名优秀的机械设计师?1、熟练翻阅机械设计手册对于标准件以及常用件的一些技术特征要了熟于心。比如要清楚各类轴承,带传动,链传动,齿轮传动,丝杠传动,蜗轮蜗杆等的使用场合,使用方式,以及相关的技术特征。对于具体应用时的选型计算则可对照设计手册的图表和公式进行具体确定。2、知道N家常用件供应商并熟练翻阅其产品样本现在机械设计趋向于模块化,对于机械设备制...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 师 小白 CNC 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-05 09:59:00
  • 嘉立创钣金工艺普及——材料介绍
  • 钣金、CNC、3D打印,是现阶段市面上针对设备外壳、结构件,最常见的三种加工方式。三者各有各的优缺点,而钣金加工相对来说又因成型简单、效率高、成本低的特点,在样品、小批量、大批量生产上,都存在优势。钣金加工常见的原材料以铁、铝、不锈钢等金属板材为主,主要加工工艺有激光下料、折弯、压铆、冲压、焊接、喷涂等几大工艺。嘉立创钣金现也已上线,本文的目的主要在于技术交流,及各环节工艺的讲解普及,会以我们现阶段的生产流程,逐步介绍每个环节,让大家先对钣金加工有个基本认识,也会依托我们现有的报价体系和生产流程,分享给大家如何在结构设计上降低生产成本。钣金原材料是标准板材,主要分以下三类:铁、铝、不锈钢。一...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-22 14:06:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: